Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les commandes minimum à mettre dans le mot de commande d'un ATV68 sur Profibus ?

Avec l'ATV68, il faut utiliser le standard DIR COM.

Les commandes minimales pouvant être appliquées à un variateur ATV68 via le réseau Profibus DP sont à coder sur les deux premiers mots de la trame PZD et ce, quelque soit le profil PPO utilisé.

  • Le premier mot de la trame PZD est le mot de commande CMD
  • Le deuxième mot de la trame PZD est le mot de consigne à appliquer au variateur

Les principales commandes à appliquer au variateur via le mot de commande CMD sont :

  • RESET:  CMD = 16#04FF
  • STOP :   CMD = 16#47E
  • RUN :     CMD = 16#47F
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?