Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du cordon de liaison entre un Magelis et un Quantum ou Compact ou Momentum utilisant un connecteur RJ45 ( RS232 Modbus ) ?

La référence du cordon est "XBTZ9711" :

  • Connecteur SUB-D25 coté Magelis,
  • Connecteur RJ45 coté Automate.

Voir également : Brochage du cordon XBTZ9711

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?