Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel cordon permet le raccordement d'un Magelis XBTF ou XBTH ou XBTP ou XBTR 410/411 ou XBTN 401/410/NU400 (SUBD25) à la prise modbus (RJ45) de l'automate M340 ?

Le câble permettant la communication Modbus en RS485 directe entre un API M340 ( en RJ45) et un terminal XBTF ou XBTH
ou XBTP ou XBTR 410/411 ou XBTN 401/410/NU400 (SUBD25)
 est le cordon XBTZ938.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?