Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est la référence du modem GSM pour automate Twido ?

La référence du modem GSM pour automate Twido est SR2MOD03.

Le modem GSM SR2MOD03 est pré-paramétré Twido.
Aucune modification des paramètres du modem n'est nécessaire lorsqu'il est utilisé avec un automate Twido.

Il se raccorde directement sur le port 2 en RS232 via le câble TWDXCAMD030 et les options TWDNAC232D (Twido Compact) ou TWDNOZ232D (Twido modulaire).
La version de TwidoSuite V2.10 et le firmware Twido V5.0 permettent la configuration du modem sur le port 2.

Remarques :
Cette référence substitue les 2 références précédemment commercialisées SR1MOD02 et SR1KIT02.

Ce modem est aussi compatible avec les autres gammes d'automates Schneider (Micro, premium ou M340).

Le câble TWDXCAMD030 de 3 mètres équipé d'un connecteur Mini-Din (côté Twido) et d'un connecteur SubD 9pts (côté Modem) est a commander séparément.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?