Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les bus et réseaux de communication supportés par le système de gestion de moteurs TeSys T ?

Le système de gestion de moteurs TeSys T supporte les bus et réseaux suivants :

  • le bus Modbus RTU avec le contrôleur LTMR..M.. 
  • le bus CANopen avec le contrôleur LTMR..C..
  • le bus Profibus DP avec le contrôleur LTMR..P..
  • le réseau Device Net avec le contrôleur LTMR..D..
  • le réseau Ethernet TCP/IP avec le contrôleur LTMR..E..

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?