Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la syntaxe à utiliser pour remplir le champ "Device Name" dans le gestionnaire de catalogue matériel de Unity Pro ?

La syntaxe du champ "Device Name" doit respecter les règles suivantes :

  • Le nombre de caractères est limité à 24
  • Les caractères doivent être limités à A-Z, a-z ou 0-9 et soulignement

Exemple : FTB_1CN08EOBCMO

A consulter :
Manuel de mise en oeuvre // Modicon M340 avec Unity Pro CANopen
(disponible sur le DVD Unity Electric Documentation livré avec Unity Pro)

Image

Note : Gestionnaire de catalogue matériel = Hardware Catalog Manager

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?