Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment transférer ou récupérer une application dans un terminal XBTF sans câble de transfert ?

Il est possible de transférer ou récupérer une application d'un terminal XBTF sans câble de transfert  si le PC sur lequel est installé XBTL1000 dispose d'un lecteur de carte PCMCIA.

Procédure de transfert de l'application PC vers la carte PCMCIA :

  • Mettre hors tension l'XBTF,
  • Sortir la carte PCMCIA de l'XBTF,
  • Insérer la carte PCMCIA dans le lecteur du PC,
  • Sous XBTL1000, faire 'Transfert \ Dossier d'import/export' et selectionner le lecteur correspondant à la carte PCMCIA,
  • Sous XBTL1000, faire 'Transfert  \ Export \ vers le dossier d'import/export',
  • Une fois le transfert terminé, remettre la carte PCMCIA dans l'XBTF,
  • Mettre sous tension l'XBTF.

Utiliser la même méthode pour transférer l'application de la carte PCMCIA vers le PC :

  • Transfert,
  • Import,
  • Vers le dossier d'import/export.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?