Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de convertir une application XBTL1000 (terminal XBTF) vers Vijeo Designer (terminal XBTGT/GTO/GK) ?

Oui,
L’offre de service Switch2VijeoDesigner rend encore plus facile la migration des applications de terminaux XBTF sous XBTL 1000 vers les terminaux XBTGT/GTO/GK avec Vijeo Designer.

Le service comprend :

  • analyse de la complexité de migration : matériel, logiciel, communication avec les automates…,
  • analyse des nouveaux besoins fonctionnels,
  • proposition d’un chemin de migration.

Les livrables possibles sont :

  • conversion simple,
  • migration globale de machines complexes,
  • migration vers système SCADA,
  • processus de standardisation pour machines multiples.

Pour plus d’informations sur cette offre, contacter votre agence régionale.

Remarque : la conversion n'est pas réalisable par l'utilisateur final. Il faut tout refaire sous VijeoDesigner...

Voir également : Par quel terminal Magelis sont remplacés les terminaux TXBTF ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?