Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer l'adresse et le débit du module de communication CANopen LULC08 d'un équipement TeSysU ?

La configuration de l'adresse et du débit du TeSysU en communication CANopen est réalisé à l'aide de commutateurs situés sur le module LULC08.

  • Le système permet de définir une adresse comprise entre 1 et 127 à l’aide des 7 commutateurs situés à l’extrême droite
    (commutateurs SW1 à SW7).
    L’adresse 0 (zéro) n’est pas autorisée et constitue une configuration invalide.
  • Le système permet de définir un débit en bauds (parmi les vitesses suivantes : 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 et 1 000 kbps)
    à l’aide des trois commutateurs situés à l’extrême gauche (commutateurs SW8 à SW10).


Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?