Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment éviter le message " ObjectStore internal Error VirtualAlloc Failed to Allocate to any Address. Espace insuffisant pour traiter cette commande ( 8 ) " pouvant apparaitre au lancement de Unity Pro ?

L'annulation du message :

ObjectStore internal Error VirtualAlloc Failed to Allocate to any Address. Espace insuffisant pour traiter cette commande ( 8 ) "

nécessite de modifier un paramètre configuré par défaut (qui gère la taille de l'espace adressable pour Unity Pro) dans la base de registre de Windows XP :

  • Lancer l'éditeur de registre regedit (accès par Démarrer \ Exécuter...et tapez : regedit)
  • Pointer sur la variable :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SchneiderElectric\COMMON\ObjectStoreParam\AddressingSpaceSize
  • Réduire la valeur (par défaut : 0x28000000 ) à 0x24000000 ou à 0x20000000 (si 0x24000000 ne suffit pas)
  • Sauvegarder, redémarrer le PC et relancer Unity Pro.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?