Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-t-il un contrôleur Twido d'indice de protection IP67 ?

Oui, le contrôleur Twido Extreme TWDLEDCK1 se présente sous la forme d’un boîtier métallique étanche IP 67.

Il est équipé d’un connecteur mâle 70 points (destiné à l’ensemble des raccordements).
Il dispose principalement de :

  • 22 entrées et de 19 sorties "tout ou rien", "analogiques" ou "PWM/PLS".
  • Protocole de communication CAN J1939.

Sa programmation est assurée par le logiciel TwidoSuite commun à la famille Twido.

Le contrôleur programmable Twido Extrême avec ses accessoires offre une solution destinée aux applications soumises à des conditions d’environnement sévères : étanchéité, température, vibrations, projection d’huile, chocs,...

Cette offre est tout particulièrement adaptée aux applications embarquées dans des équipements mobiles du type véhicules spécialisés tels que camions de collecte d’ordures, camions pompier, ....

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?