Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les bus et réseaux disponibles dans la solution d'E/S distribuées Advantys STB ?

Les modules d'interfaces réseau (NIM) disponibles dans l'offre E/S distribuées Advantys STB permettent  les communications suivantes :

  • Réseau Ethernet TCP/IP avec le module STBNIP2212
  • Réseau Ethernet IP avec le module STBNIC2212
  • Réseau DeviceNet avec le module STBNDN2212 ou STBNDN1010
  • Réseau ModbusPlus avec le module STBNMP2212
  • Bus CANopen avec le module STBNCO2212 ou STBNCO1010
  • Bus Fipio avec le module STBNFP2212
  • Bus Interbus avec le module STBNIB2212 ou STBNIB1010
  • Bus Profibus DP avec le module STBNDP2212 ou STBNDP1010
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?