Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la composition du boîtier de chaînage TCSCTN023F13M03 ?

Le TCSCTN023F13M03 est un boîtier de chaînage RJ45 CANopen permettant le chaînage du lexium 05 ou du variateur SD328A.

Il est composé d'un boîtier muni de 2 prises RJ45 femelles, solidaire d'un câble de 30 cm terminé par une prise RJ45 mâle.

Les 3 prises RJ45 sont câblées en parallèle sur les 3 signaux suivants :

  • Can_High : borne 1
  • Can_Low : borne 2
  • Can_GND : borne 3

Remarque :
la terminaison de ligne doit être placée entre les signaux Can_High et Can_Low (bornes 1 et 2).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?