Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de gérer un bus CANopen avec une plate-forme d'automatisme Modicon TSX Micro ?

Oui.
La plate-forme d'automatisme Modicon TSX Micro, via la carte PCMCIA TSXCPP110, assure le rôle de maître sur le bus CANopen.
Seuls les automates TSX3721 et TSX3722 assurent ce service.

Le bus CanOpen se configure à l'aide du logiciel Sycon.
Ce logiciel permet :

  • La description de tous les équipements connectés sur le bus (127 équipements esclaves maximum),
  • La génération du fichier  "*.CO" contenant toutes les informations relatives aux équipements connectés.
    Ce fichier d'extension est à importer dans l'application automate via le logiciel de conception PL7 Micro/ Junior/ Pro.
     

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?