Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de contrôler l'I/O scanning d'un équipement sur un automate Premium Unity ?

Oui, chaque scrutateur d'E/S peut être désactivé ou activé.

Pour désactiver un scrutateur particulier, procéder comme suit :

  • Valider le contrôle de l'équipement de la boîte de dialogue Configuration I/O Scanning,
  • Réglez le bit du mot associé à la ligne I/O scanning à "désactiver sur 1"

Remarques :

  • Une valeur 0 dans le bloc de commande de l'équipement active l'équipement.
  • Une valeur 1 dans le bloc de commande de l'équipement désactive l'équipement.

Exemple:
Le bit 0 du mot %MW11 permet de désactiver (bit à 1) ou d'activer (bit à 0) le premier équipement de la table.

Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?