Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder les terminaux Magelis XBTGT et XBTGK au bus FIPIO ?

Oui.
La connexion au bus FIPIO est prise en charge sur les XBTGT série 2000 et supérieurs, et les XBTGK depuis la version V5.0 de Vijeo Designer.

Pour cela il faut utiliser le convertisseur externe TSXCUSBFIP connecté au port USB de l'XBT, plus un câble TSXFPCG010 (1m) ou TSXFPCG030 (3m) pour la liaison à un boitier TSXFPACC4.

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?