Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le nombre maximum de segments d'extensions pris en charge par un module NIM standard STB ?

Dans une configuration Advantys STB standard, le bus d'îlot prend en charge le segment principal avec un maximum de 6 segments d'extension (7 segments en tout) sur une distance maximale de 15 mètres.

Image 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?