Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien d'équipements externes CANopen est-il possible d'associer à un module d'interface réseau Advantys STB standard ?

Le nombre d'équipements externes CANopen dépend du module d'interface réseau standard de l'îlot :

  • NIM CANopen, DeviceNet : 7 équipements externes au maximum,
  • NIM Ethernet TCP/IP Modbus, Modbus Plus, Interbus, Profibus DP, Fipio : 12 équipements externes au maximum.

Remarques :

  • La somme des modules d' Entrées /Sorties de l'ilot et des équipements externes ne peut pas dépasser 32.
  • Les équipements externes CANopen doivent se situer à une distance max. de 12m du module d'extension CANopen.
    (ou 60m en respectant strictement les règles de câblage CANopen)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?