Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la pile de sauvegarde de la mémoire RAM interne d'un automate TSX17 ?

La référence de l'ensemble [ pile + connecteur ] est : TSX17ACC1.

Cette référence n'est plus commercialisée par Schneider Electric.

Pile VARTA 3V - 850 mA/h

Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?