Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de modules d’entrées/sorties est-il possible d'implanter dans un ilôt Advantys STB avec une interface réseau de type standard ?

Un module d’interface réseau NIM de type standard permet de réaliser un îlot à un seul segment (segment “unique”) comprenant un maximum de 32 modules d’entrées/sorties.
(Hors modules de distribution d’alimentation PDM, module d’interface réseau, terminaison de bus, et alimentations auxiliaires).

Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?