Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'effectuer des modifications sous Unity V4.0 tout en gardant un niveau d'application antérieure ?

Oui, Unity Pro V4.0 gère plusieurs versions de bibliothèque de fonctions / blocs fonctions.
Toutes les versions, depuis la V2.2, sont systématiquement installées.

Unity Pro V4.0 offre une accessibilité totale en lecture/écriture des anciennes applications sans imposer de conversion automatique vers Unity Pro V4.0.
Il est donc possible de réaliser des modifications de programme avec la dernière version d'Unity tout en conservant les versions installées sur site pour les opérations de maintenance.

Pour cela, il faut utiliser le fichier .STA de l'ancienne version de Unity Pro, puis au cours de l'ouverture du fichier .STA, cocher la case " Conserver la version de projet " :

Image

Pour plus d'informations sur les différents types de fichiers sous Unity Pro : Cliquez ici.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?