Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi la communication avec un afficheur s'interrompt lorsqu'un PC est connecté sur la prise TER d’un automate MICRO ou PREMIUM ?

Les automates équipés de ports série (TER et/ou AUX) gèrent jusqu'à 8 adresses d'esclaves Unitelway.

Si un PC est connecté sur la prise TER de l'automate, le driver Unitelway va utiliser 3 adresses (par défaut : 1, 2 et 3). Donc, pour connecter un afficheur sur la prise AUX (qui utilise 2 adresses), il faut en utiliser des différentes (par exemple 4, 5 ou 6, 7).

Certains cordons de connexion pour PC tel que le TSXPCX1031 ou le TSXCUSB485 possèdent un rotacteur de position qui permet de changer les types de communication.

  • En position TER DIRECT, le cordon force la liaison Unitelway en Monopoint entre l'automate et le PC. C'est-à-dire que seules les adresses 1, 2 et 3 seront scrutées. La communication avec un afficheur sera interrompue.
  • En position TER MULTI, le cordon autorise une liaison Unitelway en Multipoint. C'est-à-dire que toutes les adresses Unitelway seront scrutées. La communication avec un afficheur sera maintenue.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?