Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment remplacer la batterie de sauvegarde TSXBAT002 d'un processeur TSX4740 ?

Le remplacement de la batterie de sauvegarde des processeurs TSX4740 s'effectue de la manière suivante :

  • sauvegarder l’application sur console ou cartouche Eprom,
  • mettre l'automate hors tension,
  • ouvrir le processeur,
  • vérifier l’état du circuit imprimé (pas de trace de sulfate autour de la batterie).
  • dessouder la pile,
  • ressouder la nouvelle batterie en respectant la polarité (attention à la qualité des soudures car le circuit imprimé est multi-couche),
  • remonter le processeur,
  • recharger le programme.

Remarque :
Il est conseillé de travailler sur un tapis anti-statique.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?