Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel type d'équipement peut se substituer à un terminal XBTP021010 ?

L'équipement préconisé est :

  • le terminal XBTR410
  • associé à l'adaptateur mécanique XBTZRCO

Cet ensemble peut également se substituer aux afficheurs suivants :

  • XBTP011010
  • XBTP012010
  • XBTP021010
  • XBTP022010


Attention :
Utiliser le logiciel de conception XBTL1000 ( V4.42 minimum ) pour changer le type de cible dans votre application.

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?