Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le cordon de liaison [XBT- Automate] référencé XBTZ968 est-il disponible en différentes longueurs ?

Oui, le cordon de raccordement XBTZ968 existe en plusieurs longueurs :

Référence           Longueur (m)
XBTZ968             2.5
XBTZ9681           5
XBTZ9686           16
XBTZ9687           20
XBTZ9688           25

Remarque :
Les prises TER (ou AUX) des automates TSX Premium et TSX Micro ne permettent pas la connexion d'un équipement à plus de 10 m.

Voir également : Brochage du cordon XBTZ968

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?