Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques des shunts référencés TSXAAK2 ?

La référence TSXAAK2 correspond à un lot de quatre résistances dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • 250 ohms ,
  • 0.1% ,
  • 1/2 W ,
  • 25ppm/°C .

Attention :
Cette référence n'est plus commercialisée.
Ces résistances sont uniquement fournies avec les modules TSXAEY414 et TSXAEZ414.

Rappel :
l’utilisation de la gamme 0..20 mA ou 4..20 mA du module TSXAEZ 414 ( TSX37 ) ou du module TSXAEY414 ( TSX57 ) nécessite de raccorder cette résistance en parallèle sur les bornes d’entrées de la voie au niveau du bornier TSXBLY01.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?