Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les coupleurs TSXETZ410 / TSXETZ510 sont-ils compatibles avec les automates Premium ?

Non, les coupleurs TSXETZ410 ou TSXETZ510 ne sont pas compatibles avec des automates Premium, Quantum ou Twido.

Ils sont compatibles uniquement avec des automates TSX Micro (avec système d'exploitation supérieur ou égale à V2.0), sauf les configurations de base TSX37-05 ou TSX37-08.

Ces coupleurs sont livrés avec le cordon de liaison Unitelway TSXETZCDN003 (longueur 0.35m) et sont alimentés en 24V continu externe.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?