Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la composition de l'offre Box M340 de référence BMXPDM64100 ?

L'automate programmable industriel Modicon M340 est destiné à l'automatisation des machines et des installations.

La gamme M340'Box rassemble cinq configurations d'automatisme économiques et prêtes à l'emploi (temps de montage réduit). Ces références répondent à la plupart des besoins courants tout en conservant 100% de la puissance et 100% des fonctionnalités du Modicon M340 et de Unity Pro.

Voici la composition de la référence BMXPDM64100 :

  • 1x BMXXBP0400S - Rack 4 emplacements non extensible (1 emplacement libre)
  • 1x BMXCPS2010 - Alimentation standard courant continu isolée
  • 1x BMXP341000 - CPU standard MODBUS
  • 1x BMXDDI3202K - Modules 32 E TOR 24 Vdc Sink à connecteurs
  • 1x BMXDDO3202K - Module 32 S TOR Transistors Source 0,1A à connecteurs

 

Voir également la composition des autres offres Box M340 :

BMXPAM48000
BMXPAM48200
BMXPDM48000
BMXPDM48200

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?