Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la composition de l'offre Box M340 de référence BMXPAM48200 ?

L'automate programmable industriel Modicon M340 est destiné à l'automatisation des machines et des installations.

La gamme M340'Box rassemble cinq configurations d'automatisme économiques et prêtes à l'emploi (temps de montage réduit). Ces références répondent à la plupart des besoins courants tout en conservant 100% de la puissance et 100% des fonctionnalités du Modicon M340 et de Unity Pro.

Voici la composition de la référence BMXPAM48200 :

  • 1x BMXXBP0600S - Rack 6 emplacements non extensible (2 emplacements libre)
  • 1x BMXCPS2000 - Alimentation standard courant alternatif
  • 1x BMXP341000 - CPU standard MODBUS
  • 2x BMXDDI1602 - Modules 16 E TOR 24 Vdc Sink
  • 1x BMXDRA1605 - Module 16 S TOR à relais
  • 3x BMXFTB2000 - Bornier à vis standard 20 points.

 

Voir également la composition des autres offres Box M340 :

BMXPAM48000
BMXPDM48000
BMXPDM48200
BMXPDM64100

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?