Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le brochage d'un cordon "Nullmodem" pour une liaison série RS232 avec un PC ?

Ce cordon est un cordon standard disponible dans le commerce. Il s'agit d'un cordon croisé de type DTE/DTE. Ce cordon est aussi appelé "Nullmodem" chez certains fournisseurs.

Exemple de fourniture possible : Réf  EYN257H-0006-FF chez Black Box. Connecteurs : Sub D 9 positions Femelle avec vis UNC-4-40-2B. Câble blindé.

Brochage:

   Sub D 9 points femelle    Sub D 9 points femelle
 2  RD    3  TD  
 3  TD    2  RD  
 4  DTR    6 et 1  DSR+CD  
 5  GND    5  GND  
 6 et1  DSR+CD    4  DTR  
 7  RTS    8  CTS  
 8  CTS    7  RTS  
 9  NC    9  NC  
 Corps  -  Tresse de blindage  Corps  -  Tresse de blindage
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?