Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Lors de l'installation de Vijeodesigner Version 4.6, il apparaît un code erreur « - 6001 »

Symptôme :

Au début de l'installation du logiciel Vijeodesigner V4.6, le message d'erreur suivant apparaît : « Code erreur -6001 : Fermer les programmes en cours d'exécution, vérifier la connexion internet et vider les fichiers temporaires ».

Solution :

Dans l'explorateur Windows, naviguer jusqu'au dossier suivant :C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime
(Note: en fonction des versions Windows et de la langue, le dossier Common Files est remplacé par « Fichiers communs »).

Les dossiers contenus dans ce répertoire représentent les versions d'InstallShield utilisées pour les applications qui ont été précédemment installées sur la machine.

Supprimer le dossier nommé « 10 », et relancer l'installation de Vijeodesigner.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?