Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est'il possible de communiquer en CANopen avec un automate Twido ?

Les bases compactes, à partir du TWDLCDA24DRF, TWDLCAA24DRF et toutes les bases modulaires, de version >=3.0 permettent de communiquer en Canopen en utilisant le module maître TWDNCO1M

Le maître CANopen Twido contrôle jusqu'à 16 esclaves avec chacun un PDO (Process Data Object) en entrée et PDO en sortie.

Si un esclave dispose de plus d'un PDO, le maximum d'esclaves est réduit d'autant.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?