Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle doit être la position du sélecteur rotatif du cordon TSXPCX3030 pour une connexion entre un automate TWIDO et le logiciel TWIDOSUITE?

Pour une connexion entre n'importe quel automate de la gamme TWIDO et le logiciel TwidoSuite ou TwidoSoft, le sélecteur rotatif du cordon TSXPCX3030 doit être en position 2 : TER DIRECT.

Cette position permet de forcer la communication en "point à point".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?