Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le brochage du cordon TCCXCB9030 pour établir une liaison entre un CCX17 et un boîtier SCA72 (convertisseur RS232/RS485) ?

Pour connecter un CCX17 directement à un PC muni d'un port série RS232, vous devez utiliser un boîtier SCA72 (convertisseur RS232/RS485).
Du CCX17, on part avec un cordon TCCXCB10002 en RS485 (Unitelway) relié ensuite à un cordon TCCXCB9030 qui sera relié au boîtier SCA72.

Voici le brochage du cordon TCCXCB9030 :

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?