Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment mettre au point une commande de communication dans PL7 ?

Les paramètres de gestion de communication comportent 4 mots mémoire.


Le deuxième mot mémoire, lorsqu'il est affiché au format hexadécimal, définit l'état des rapports de communication et opération.


Il s'agit de l'octet de poids fort et de l'octet de poids faible.


Rapport Communication : cet octet de rapport est commun à toutes les fonctions.
Les rapports dont la valeur est comprise entre 16#01 et 16#FE concernent les erreurs détectées par le processeur ayant exécuté la fonction.


Rapport Opération : cet octet de rapport, propre à chaque fonction, indique le résultat de l'opération
sur l'application distante. Il n'a de signification que si le rapport de communication contient les valeurs suivantes :
16#00 signifie échange réussi,
16#FF signifie message refusé.


Les fichiers d'aide PL7 contiennent une analyse complète des codes d'erreurs.
Utilisez la fonction de recherche pour localiser les "rapports Communication et Opération" dans l'aide PL7 ou le manuel de mise en oeuvre métiers Communication TLXDSCOMPL740F.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?