Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les requêtes DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) transitent-elles par un routeur ?

Les requêtes DHCP envoyées par le périphérique ou l'ordinateur client sont des diffusions. Or les routeurs n'effectuent pas de diffusions sur d'autres réseaux.

Ceci permet d'éviter qu'un problème de diffusion sur un réseau ne s'étende à un autre.

Pour utiliser DHCP sur un réseau routé, un agent de relais DHCP/BOOTP doit être utilisé (RFC 1542). (DHCP est l'extension du protocole Bootstrap (BOOTP), voir RFC 951).
Un agent relais est un programme permettant de transmettre des types spécifiques de paquets IP d'un sous-réseau à un autre. Un agent de relais DHCP/BOOTP transmet simplement des messages DHCP/BOOTP (paquets IP) d'un sous-réseau à un autre. Il peut s'agir d'un logiciel ou d'un matériel. Certains routeurs sont compatibles RFC 1542. Ils sont équipés d'un agent intégré.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?