Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre un nœud d'E/S distantes Twido et un nœud d'extension Twido?

Chaque base du contrôleur Twido, de type compact ou modulaire, peut être étendue par tout autre base Twido utilisée indifféremment soit en extension d’Entrées/Sorties, soit en contrôleur “reflex” local, avec un maximum de 7 bases, en utilisant le protocole de déport d'E/S "Remote Link".

Nœud d'E/S distantes Twido (bases en extension d'E/S):

En extension d’entrées/sorties, ces bases de 10, 16, 20, 24 ou 40 E/S “Tout ou Rien” ne peuvent recevoir aucun module d’extension (E/S “Tout ou Rien”, analogiques ou de communication).
Le contrôleur de base “maître” fait l’acquistion des entrées et la mise à jour des sorties des bases Twido en extension d’E/S distantes.

Nœud d'extension Twido (bases en controleur "reflex" local):

En contrôleur “reflex” local, ces bases disposent chacunes de leur propre programme application. Elles peuvent recevoir l’ensemble des modules d’extension (E/S “Tout ou Rien”, analogiques ou de communication).
Huit mots internes (4 mots d’entrées %INW0.0…%INW0.3 et 4 mots de sorties %QNW0.0…%QNW0.3 sont réservés dans chaque base “reflex” pour l’échange automatique d’informations avec la base “maître”.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?