Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Puis-je utiliser Excel pour modifier les variables dans le logiciel Concept ?

Il est possible d'utiliser Excel pour modifier les variables de Concept.

Il faut créer d'abord quelques variables à partir de Concept (afin d'avoir un fichier de base à exporter).

Ensuite faire l'exportation de ces variables:

  • Accédez à Fichier, Export et Sélectionnez Variables : Texte avec délimiteur.
  • Assurez-vous que l'Export de variables est sélectionné et que le séparateur est défini pour la tabulation. Un fichier texte est alors créé.
  • Ouvrez ce fichier avec Excel pour obtenir le format approprié.

Puis modifiez le format des adresses de colonne en texte et saisissez toujours un format d'adresse à 6 chiffres.

Une fois la modification terminée, importez le fichier texte avec Concept:

  • Accédez à Importer fichier.
  • Sélectionnez Texte avec délimiteur.
  • Assurez-vous que la modification des variables existantes est sélectionnée et que le séparateur est défini pour la tabulation.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?