Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de convertir un projet Schéma à contacts Concept 984 en base de données ProWorx NXT ?

Oui, il est possible de convertir un projet Schéma à contacts Concept 984 en base de données ProWorx NXT.

Les étapes détaillées ci-dessous permettent de convertir un projet Concept en base de données ProWorx :

1. Ouvrez l`utilitaire de conversion Concept.

2. Exportez le projet, sans les DFB.

3. Ouvrez l`utilitaire de conversion NXT.

4. Sélectionnez la case d`option "Convertir une base de données Concept en base de données NXT".

5. Sélectionnez le fichier .asc créé lors de l`étape 2 en tant que source.

6. Sélectionnez ou créez une base de données de destination

7. Cliquez sur Démarrer.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?