Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Problème de déconnexion d'agent FIPIO TSX PREMIUM

Ce problème apparaît sur des automates PREMIUM équipés de processeur Powerfull (version supérieur ou égal à V4.0) utilisés en agent FIPIO.
Si un agent FIPIO de type PREMIUM TSX57453 ou autre, est en mode cyclique avec un temps de cycle Mast inférieur à 5ms, alors la carte TSXFPP10 (communicateur FIPIO pour les agents) n'a pas assez de temps pour traiter toutes les commandes provenant de l'UC manager de bus FIPIO.
La solution consiste à avoir des temps de cycle Mast coté agent supérieur à 5ms.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?