Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de créer son propre câble pour les modules d'extension d'embase 140XBE10000 ?

Non, nous déconseillons aux clients de fabriquer un câble d'extension d`E/S.

Il existe trois longueurs de câble standard: 1 mètre, 2 mètres et 3 mètres.
Les références sont: 140XCA71703, 140XCA71706 et 140XCA71709.

La distance maximale autorisée pour l'E/S d`extension est de trois mètres.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?