Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Lors de l'utilisation du module d'entrée analogique 140AVI03000 en mode actuel, quelle est la valeur de détection d'une condition "hors limites ou rupture de câble" ?"

Le 140AVI03000 à un mot d`état dans lequel toutes les conditions listées ci-après peuvent être détectées.
Ce registre d'état est le 9ème mot dans les références d'affectation d'E/S du 140AVI03000:

  • plage de 4 à 20 mA
  • rupture de câble =< 2,08 mA
  • hors limites => 20,48 mA
  • avertissement de plage = "1" @ 20,01 à 20,47 mA @ 2,81 à 3,99 mA
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?