Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'influence du bit système %S9 sur le relais d'alarme de l'alimentation du rack0 d'un TSXP57?

Le relais d'alarme du rack 0 se comporte comme une sortie TOR.

Normalement à l'état 0, le bit %S9  peut être mis à 1 par programme ou par la console ce qui provoque le passage en repli des sorties bus X et FIPIO.

  • Quand %S9 = 1, le contact du relais d'alarme s'ouvre.
  • Quand %S9 = 1, passage en repli (0 ou 1) selon le choix  fait en configuration de toutes les sorties TOR, analogiques, ASi.
  • Quand %S9 = 0, mise à jour des sorties normalement.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?