Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment peut-on Asifier plusieurs équipements dont la distance peut atteindre plus de 1000 m?

La solution consiste à utiliser un automate équipé d'un coupleur de communication FIPIO.

La distance maximale d`un segment FIPIO est de 1000m et extensible avec de la fibre optique et des répéteurs électriques TSXFPACC6.

Sur ce segment FIPIO mettre un ou plusieurs Maitres ASi TBXSAP10 avec un maximum de31 esclaves ASi sur 100m, ou 31 esclaves ASi sur 200m en utilisant un répeteur XZMA1.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?