Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est temps de cycle d'un Premium muni d'une carte TSXSAY1000 quand des valeurs analogiques sont gérées sur le bus ASi ?

"

Précaution:

Les interfaces ASiV2, par exemple ASI20MA2VU et ASI20MA2VI, raccordées sur une carte TSXSAY1000 doivent être utilisées impérativement en banque de données A quand on veut traiter des signaux analogiques.

Temps de cycle:

  • Sans autres esclaves ASi en banque B, le temps garanti maximum est 14 cycles ASi x 5ms = 70ms (rafraichissement de l'information).
  • Avec autres esclaves ASi en banque B, le temps garanti maximum est 14 cycles ASi x 5ms x 2 = 140ms (rafraichissement de l'information).
  • Le TEMPS REEL est inférieur au TEMPS GARANTI maximum et dépend du nombre d'esclave et du nombre de banques A, B.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?