Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la difference entre les materiaux des cables standards AS- Interface et et les cables certifiés TPE, que veut dire TPE?

Ces câbles plats à 2 conducteurs ont un profil spécial permettant d’éviter l’inversion des polarités lors des raccordements.

Les connexions sur le câble s’effectuent par les prises vampires des accessoires de raccordement.

Le matériau de la gaine fait que les perçages réalisés par les prises vampires se referment hermétiquement dès le retrait des prises.

Degré de protection IP 67.

Température de l’air ambiant :

  • câble standard :
    pour fonctionnement : 25…+ 85 °C,
    pour stockage : - 40…+ 85 °C,
  • câble TPE (tenue aux huiles et vapeurs d’essence) :
    pour fonctionnement en montage flexible : - 30…+ 105 °C,
    pour fonctionnement en montage fixe ou pour stockage : - 40…+ 105 °C.

Le câble TPE ne doit pas être utilisé avec les interfaces de sécurité type ASISSLxxx.

TPE veut dire Thermo Plastic Elastomere, TPE est divise en deux familles TPU (PUR), TPE (Santoprene)....

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?