Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

La passerelle TBXSAP10 permet-elle de faire de la sécurité ASi sur le segment ASi ? Peut-on utiliser le DFB de diagnostic de l'automate ?

Il est possible d'utiliser la sécurite sur n'importe qu'elle configuration, c'est à dire en utilisant des maitres ASi de toutes marques ou bien des passerelles autonomes (ASi controleur) ou des passerelles simples (Modbus Plus, FIPIO...).

Il est par contre impossible d'utiliser le DFB de diagnostic de l'automate Premium, car il est utilisé pour fonctionner avec des entrées qui sont liées a la carte TSXSAY1000 (il utilise le numero d`esclave du %I\......).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?