Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tension délivrée par les interfaces ASi IP67 pour les capteurs? Est-ce 24 V ou la tension délivrée par l'alimentation ASi 30 V (max.)

Sur les interfaces ASi IP67 la tension délivrée entre les pins 1 et 3 du connecteur M12 correspond à la tension délivrée par l`alimentation ASi (constante continue) 30 V max.

Il est conseillé d'utiliser des capteurs qui acceptent cette tension max en permanence sous peine de les endommager.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?