Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le rayon de courbure des cables pour les ABE9?

Le diamètre du câble est de 10.6 mm (+- 5%).

Le rayon de courbure est de 5 x Diamètre pour une installation fixe et de 10 x Diamètre pour une installation mobile.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?