Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'obtenir des écrous sécables en tant que pièces détachées pour les canalisations Electriques Préfabriquées (CEP) de gamme KV/KT/KH ?

Les écrous sécables constituent le moyen le plus fiable pour obtenir le couple de serrage préconisé des jonctions électriques.

Canalisations KH : chaque fois qu'un coffret boulonné (KH0XXSB) est installé ou désinstallé à un éclissage, il est recommandé d'utiliser un nouvel écrou sécable pour réaliser la connexion. Il s'agit de la référence KH000YB1 (lot de 25).

Canalisation KT : chaque fois qu'un coffret boulonné (ancienne référence : KTOXXCB - nouvelle référence : KTBXXXCB) est installé ou désinstallé à une dérivation boulonnée,  il est recommandé d'utiliser un nouvel écrou sécable pour réaliser la connexion.
Il faut utiliser:

  • la référence KT000YB1 (ancienne référence en quantité indivisible de 10, 1 unité comprend 2 rondelles plates + 1 rondelle élastique + 1 écrou sécable)
  • ou la référence KTB0000YB1 (nouvelle référence, à l'unité, cette dernière comprend 2 rondelles plates + 1 rondelle élastique + 1 écrou sécable).

Canalisation KV : chaque fois qu'un coffret boulonné est installé ou désinstallé à un éclissage, un nouveau bloc d'éclissage complet est nécessaire (écrou sécable compris) pour réaliser la connexion.
Il n'existe aucune référence de pièces détachées. Les coffrets boulonnés se montent uniquement aux éclissages.
Les blocs d'éclissages pour éléments droits de transport ne sont pas les mêmes que ceux pour les coffrets boulonnés.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?